2017年2月28日 作者 CUI Inc - 3 分钟阅读
电磁兼容性 (EMC) 与我们每个人息息相关。由电磁干扰 (EMI) 引起的问题早已为人所知,且关于电磁辐射的限制规范也已存在数十年。在自 20 世纪 80 年代和 90 年代以来,必须要遵守多项标准的 IT 设备、广播无线电和电视接收设备,以及各种专业音频、视频和照明控制装置等领域肯定是这样†。那么欧盟为什么要使用一项新的"多媒体"设备规范标准代替现有的三项 EMC 标准?更重要的是,这对于该设备的生产商及其供应商意味着什么?
第一件需要明白的事就这种转变此刻正在发生。《欧盟官方公报》去年夏天公布的最新 EN55032 标准要求在欧洲注册的所有多媒体设备§都必须遵守 2017年3月5日。由于新标准无“祖父条款”,因此需要对所有当前产品设计重新评估,以确保遵守和符合新要求。
之前,EN55022 定义了 IT 设备的 EMC 合规要求,EN55013 涵盖声音和电视接收装置及相关设备,EN55103 适用于专业用途音频、视频及娱乐照明装置。尽管所有标准的意图大体相同,但是需要采用特定的要求和测试方法满足所涵盖的具体设备类型的要求。
由于 EN55032 是取代原有几项标准要求的超集,因此新标准下可能需要对特定设备采取其他合规测试。其中一部分是因为涵盖范围更广的 EN55032 更多地关注试验设备 (EUT) 的接口端口和端口类型,以及相关的连接器和线缆(最常见的发射源)。例如,不再有关于“通信端口”的定义,其已包含在更广泛的“有线网络端口”定义中。同时,多功能端口需要满足其支持的所有相关端口类型的要求。而且,试验设备内生成或使用的最高频率组成定义中现在包含了集成电路中生成的频率。
EN55032 中的试验设备电源定义也更加明晰。交流电源端口会进行传导和电磁辐射测试,如采用专用的交直流电源适配器供电,则试验设备会被视为采用交流供电。在这种情况下,试验设备必须在使用设备生产商提供的适配器或代表性电源的情况下进行测试。注意,配备直流电源端口的试验设备只有在无法通过指定电源适配器或以太网供电(PoE)端口供电的情况下才会被视为直流供电。另请注意,以太网供电端口符合有线网络端口的定义以及合规要求。
在供电方面,EN55032 适用于使用内置电源或外部电源适配器的多媒体设备。在外部电源适配器部件采购自其他供应商的设计中,终端设备生产商必须确保设备符合 EN55032 要求。这并不能避免让设备生产商测试其设备使用该外部电源的合规性,但是很显然,无法独立满足 EN55032 要求的适配器很可能造成试验设备合规测试失败。还需注意的是,电源生产商需要更新其 CE 符合性声明 (DoC),强调符合 EN55032,因为 CE 文件将不再参考旧标准规定。
CUI Inc 生产和供应各类采用壁式插件和桌面配置的外部电源适配器。这些电源适配器符合严格的安全、效率和 EMC 合规监管标准。CUI 的所有型号现在都可满足最新 EN55032 标准,向完全或部分采用 EN55032 测试方法,市场包括欧洲、澳大利亚、新西兰和韩国等国家/地区的原始设备生产商提供无忧选择。
针对本文章或您希望我们将来探讨的主题发表见解?
发送电子邮件至 powerblog@cui.com