2018年1月30日 作者 CUI Inc - 3 分钟阅读
*有关欧盟能效标准的最新信息,请参阅我们最新发布的《生态设计2019/1782法规》。
由于各国都在努力兑现碳排放承诺,并且消费者越来越重视当今生活方式和小器件的环境影响,能效法规变得越来越严格。针对外接电源或电源适配器实施的法规,就是一个生动实例。
各地区围绕外接电源能效法规的改善几乎是突飞猛进的,法规制定者都在努力赶超邻国机构。欧洲的趋势是发布日益严格的行为准则(CoC)标准,最初作为自愿遵守的法则,后来则会强制实施。与美国能源部(DOE)六级标准相似的CoC 1级标准是在2014年颁布的,并且计划在2017年成为法定要求。要求高过六级标准的CoC2级标准是在2016年作为自愿遵守的法则发布的,并计划在2018年1月立法执行。
然而,CoC 1级和2级法规标准均未如期执行,欧盟法规方面目前毫无动向。对于电源制造商,以及必须确保与成品一起运往世界各地的适配器获得目的地市场批准的OEM而言,他们能因此而缓口气吗?尽管此举证实业内需要更长的时间来更新电源设计并将库存更换为最新产品,但更加严格的2级规格仍有可能在不久的将来在欧盟强制实施。
欧盟的CoC框架由欧盟委员会联合研究中心的工作组制定,该工作组由独立专家、成员国代表和行业代表组成。因此,它代表的是环境导向和技术观点的共识。因此,我们可以笃定地说这些规格是可信的并且获得广泛支持。
然而,它们显然过于激进,远比DOE六级法规严格。要了解其严格程度,只消看一个铭牌额定功率为50 W至250 W的电源适配器。最大空载功率范围根据CoC 1 级规定为250 mW,根据六级规则为210 mW,现在则必须降至低于150 mW,才能满足CoC 2级要求。在25%、50%、75% 负载和满载时测得的最低平均能效限值也更加严格,并且目前额外规定须测量10%负载时的平均能效。各类电源适配器的限值也有单独界定,包括铭牌输出电压低于6 V和铭牌输出电流大于或等于550 mA的低压型号。另一类基础电压电源涵盖非低压型号以外的所有适配器。
如需了解更多关于CoC 2级限值的详情,请参考我们的《能效标准》白皮书。
CUI已经证明,我们完全可以达到更高的2级目标。通过采用先进的电源半导体和交换控制器,改进电路拓扑结构和降低交换频率来满足轻载和空载条件下的能效要求,我们已经能够确保我们目前的大部分外接 ac-dc 电源都符合CoC 2级能效标准。
不同地区适用标准(有些为自愿遵守,有些为强制实施)的差异给OEM增加了难度。他们必须确保运往世界各地的产品包装盒内都装有合规的电源适配器。避免出错的最简单方法就是只使用一种在任何特定时间都符合现行最高标准的适配器。只要合格供应商能提供合适的装置,OEM通常就能有足够的时间在更高标准颁布到强制采用这段时期内,清空现存所有库存并采购新型合规电源适配器。
CUI通过在立法状态更迭之前推出符合最新最严格标准的新产品,帮助OEM尽量减少项目延迟和避免修复代价高昂的物流错误。
尽管CoC 2级限值并未在2018年初如期强制执行,但是电源制造商和OEM等企业仍然应当尽可能遵守新规格,这样,在从自愿遵守阶段不可避免地向强制执行阶段过渡时,现有系统和库存就能准备好迎接变化。
针对本文章或您希望我们将来探讨的主题发表见解?
发送电子邮件至 powerblog@cui.com