电源专题博客主页

2 级电源和 II 级电源有何区别?

2017年9月12日,作者Bruce Rose - 2分钟阅读
最后更新于 2023年12月5日

2 级电源和 II 级电源有何区别?

2类与II类比较

区分2类与II类AC-DC电源时通常会导致混淆,即便两者差异显著。本文将仔细研究这两种常见电源分类之间的区别,提供其独特特性的细分,以便在您的特定应用中做出明智的决策:

  • NEC(国家电气规范)确定的2类是指AC-DC电源的输出电压和功率能力。
  • 国际电工委员会(IEC)指定的II类涉及电源的内部结构和电气绝缘。

NEC 2 级输出电压和功率

NEC 2 级电源的认证标识对于在建筑物中安装电气系统意义重大。2 级电源法规说明了电源输出端和负载输入端之间的接线要求(线径和绝缘、电线减额因数、过电流保护范围和接线安装方法)。

2 级电源有限的输出电压和功率输送能力得到了认可,能够降低起火和产生触电的风险,从而可以采用成本较低的接线方法。

图片展示了受 NEC 2 级电源影响的电线
受 NEC 2 级电源影响的接线

IEC II 级绝缘保护

IEC 防护等级控制了电源的构造和绝缘,旨在防止使用者触电。II 级电源有两层绝缘(或一层强化绝缘),隔绝使用者和内部带电导体。

在设计了两层绝缘的电源中,第一层绝缘通常称为“基本绝缘”。常见的基本绝缘就是电线上带有的绝缘层。第二层绝缘通常是封闭产品的绝缘外壳,例如壁装和桌面电源上带有的塑料外壳。

电源标签上的 IEC II 级保护符号
标示 IEC II 级保护符号的标签

IEC II 级保护电源带有双线电源线,而不是带有安全接地连接的三线电源线。设计带有 II 级绝缘的产品通常贴有“II 级”或“双重绝缘”标签,或者在安全标签上带有同轴正方形符号。

了解 NEC 2 级电源和 IEC II 级电源之间的区别在确保用户应用中指定了正确产品这一方面是一个很简单而又十分重要的因素。最后,在 2 级或 II 级认证电源模块之间作出正确选择,能够更好地保护您的设计免于发生触电和其他可能会发生的危害以及故障。

类别: 安全与合规

您可能还喜欢


针对本文章或您希望我们将来探讨的主题发表见解?
发送电子邮件至 powerblog@cui.com

Bruce Rose

Bruce Rose

首席应用设计师

Bruce Rose在电子产品行业从事多年设计、销售和营销工作,主要致力于模拟电路和功率输送领域。他的工作经验涉及组织和主持国际研讨会、在超过40个技术大会和期刊中出版文章和发表演讲,并且获得了七项专利。Bruce不仅享受工作,更加享受与家人共度远足、骑行和玩皮划艇的美妙时光,同时还热衷于各种规模和型号的航空器。

需要更多信息?

喜欢这篇博文吗?

注册即可通过您的收件箱获得最新文章。


隐私政策

本网站受 reCAPTCHA 保护,适用 Google 隐私政策服务条款

*注意:新闻通讯当前仅提供英文版。
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web