2018年7月10日 作者 Bruce Rose - 6 分钟阅读
出于安全原因,LPS标准电源的设计符合最大允许输出电压、输出电流和输出功率标准。监管机构已创建符合各套规格的众多电源标识。LPS(限功率电源)要求在60950IEC‑1标准中已作规定。此类要求可用于界定符合上述最高性能标准的电源。LPS电源为客户带来的优势在于,系统安装方在布线和实地安装LPS认证电源供电的负载时,只需遵守相对宽松的要求即可。了解LPS电源的基础规格,有助于理解为什么有些电源是合格的LPS,而有些却不是。
业内公认,能作为合格LPS的电源都不会引起触电或火灾,因为它们向负载输送的输出电流和电压均有限制。以下总结了被认证为固有电源输送限制型LPS的电源的规格:
VA = 伏特 * 安培
Voc = 开路输出电压(空载)
下图也描述了具备固有功率输送限制的LPS电源的特征。
A) Imax和Isc
B) Imax限于100 VA
C) Isc限于8 A
D) Isc限于150/Voc
固有限功率电源有三种方法可以运用,确保符合上文规定的限制范围。
此类电路内部组件无法输送超限功率,因而无需为了确保限功率输送能力,而另行考虑其他设计因素。限制功率输送能力的组件的一个典型示例就是隔离变压器的绕组电阻。在设计合理的电源中,限制功率输送能力的组件在作为功率输送限制因素时不会损坏。
可将传统电阻或PTC电阻形式的阻抗与电源线串联,用于限制电源的功率输送能力。传统电阻虽然容易实施,但由于电阻的功率耗散会导致电源转换效率降低,因而很少用于这种用途。使用PTC电阻同样便于实施,并且在正常运行时还降低了相关功率损耗。
这种方法所需的集成电路成本低且供货广,因而在现代电源领域很常用。然而在进行电源设计和测试时必须谨慎,要确保无论是在正常运行条件下,还是在出现个别故障时,都要保持规定的限制范围。
带有外接电流限制器件的电源即便不含上述三种限制功率输送的方法中的任何一种,也可归类为LPS。电源只要采用过流保护器件(即熔丝或断路器)适度限制供给负载的电流,即可被认证为符合LPS要求。电流限制器件必须为熔丝,或不可调节、不可自动重置的机电器件(即断路器)。熔丝或断路器必须在电流等于规定电流的210%时,在120秒之内断开电路。以下总结了被认证为非固有电源输送限制型LPS的电源的规格:
下图描述了具备电流限制器件的LPS电源的特征。
A) 电流限制器件将电流限制到5 A
B) 电流限制器件将功率限制到100 VA
C) 不用电流限制器件时的最大电流限制到1000 VA/Voc
D) 不用电流限制器件时的最大功率限制到250 VA
通常会在电源的认证机构(CB)方案报告中注明符合LPS标准,并附有UL、CSA或TUV等安全机构执行的测试结果。尽管CUI提供的多数LPS合格型号都带有如下所示的LPS标志,但并不强制规定在电源标签标记“LPS”。
LPS电源特征的介绍可能较为枯燥乏味(也许在阅读材料中不受欢迎),而了解规格之后可以进行简单直白的系统设计(通常在系统设计中很受欢迎)。
针对本文章或您希望我们将来探讨的主题发表见解?
发送电子邮件至 powerblog@cui.com