CUI升级外接电源产品线以达到新版IEC 62368-1标准

2018年10月2日


CUI升级外接电源产品线以达到新版IEC 62368-1标准

CUI的电源业务部门今天宣布已对大部分外接AC-DC电源进行升级,达到新版IEC 62368-1标准针对ICT和AV设备的要求。IEC 62368-1旨在取代即将于2020年12月20日失效的IEC 60950-1和IEC 60065标准,将根据基于危害的安全工程原则引入完全不同的指南。这就意味着IEC 62368-1的重要性超过了以上两个标准的简单相加,并且昭示着ICT和AV设备设计者的重要转变。

和以往的标准相似,IEC 62368-1不仅适用于终端系统,也适用于外接电源等组件。CUI的新型兼容产品线功率范围是3 W至250 W,采用壁插式、多叶片和桌面型号,并且全都提供各种直流输出插头选项。这些型号还符合最新的全球能效标准,包括美国能源部六级和欧盟自愿能效标准2级要求。

CUI全球营销副总裁Jeff Schnabel表示:“CUI的使命是为客户提供产品和工具,帮助他们为最新的安全法规和行业标准做好准备。因此,CUI在2020年12月的最后期限到来之前,就早早地将我们的许多电源型号升级为62368-1标准,同时编制IEC 62368-1白皮书等技术资源,帮助客户了解情况。”


查看CUI符合IEC 62368-1认证标准的型号

阅读CUI白皮书,深入了解IEC 62368-1


媒体图片

网络 | 打印
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web